This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:SACI(SEC-AP 命令接口)

Guru**** 2927350 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1533287/cc2745r10-q1-saci-sec-ap-command-interface

器件型号:CC2745R10-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

让我在以下环境中问您三个问题。

环境:

・CC2745R10-Q1

・simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83

该手册显示特权状态、但 SACI 是什么?

SWCU195–12 月 2024.pdf  第 1133 页

https://www.ti.com/lit/ug/swcu195a/swcu195a.pdf?ts = 1750928377980&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

我们想在 Sysconfig 中进行配置、使其不进入 SACI、而是在 SACI 何时进入?

SACI 可以做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    本手册显示特权状态、但 SACI 是什么?

    SACI 是器件命令界面、是通过外部调试器连接器件的方式。 它包含用于通过 SWD 擦除/刷写芯片的命令、还支持调试。

    我们想在 SysConfig 中对其进行配置、使其不会进入 SACI、但 SACI 何时进入?

      有关引导过程的信息、请参阅第 9.1.1 节“引导流程“。 如果 SWD 已连接或 CCFG/SCFG 无效、则进入 SACI。 您不能禁用 SACI、但可以通过修改 CCFG.permissions 字段来限制其权限。 请参阅第  10.3 节“客户配置 (CCFG)“、 特别是 表 10-2。 CCFG 结构

    SACI 能做什么?

    SACI 有多个命令、请参阅第  9.3 节“器件管理命令界面“。

    此致、

    Nima Behmanesh