This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:TI BLE 是否具有工作电压 Vin:1.2V 至 1.5V?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1531238/cc2340r2-does-ti-ble-have-an-operating-voltage-vin-1-2v--1-5v

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件:TPS61322

工具/软件:

尊敬的专家:

TI BLE 是否具有 1.2V 至 1.5V 的工作电压?

CC2340 为 1.71V 至 3.8V

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    遗憾的是、我们没有在此电压范围内运行的无线 MCU。  

    但是、我们有多种适用于单节电池供电应用的电源管理解决方案。 我们一直在开发的一个基于 TPS61322、如下所示:

    希望这对您有所帮助、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rafael  

    未来是否会有具有此电压范围的产品?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    目前、我们没有任何短期内发布符合此标准的产品。

    此致、

    Rafael