This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R53:[BLE 6.0 CS DKC]注册 GAP_CB_CONN_EVENT_ALL 事件后、会导致 BLE 连接异常。

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1529730/lp-em-cc2340r53-ble-6-0-cs-dkc-after-registering-the-gap_cb_conn_event_all-event-it-causes-abnormal-ble-connection

器件型号:LP-EM-CC2340R53

工具/软件:

您好、TI

注册连接事件(GAP_CB_CONN_EVENT_ALL)后、系统会在建立蓝牙连接时冻结。 导致此问题的原因可能是什么?
我注册了连接事件处理程序、以便在蓝牙连接过程中获取 RSSI 值。
以下是我代码的修改部分:
app_connection.c:
BLEAppUtil_registerConnNotifHandler(pGapEstMsg->connectionHandle,GAP_CB_CONN_EVENT_ALL);
app_peripheral.c:
BLEAppUtil_EventHandler_t peripheralConnNotiHandler =
{
    .handlerType    = BLEAPPUTIL_CONN_NOTI_TYPE,
    .pEventHandler  = Peripheral_GAPConnReportHandler,
    .eventMask      = BLEAPPUTIL_CONN_NOTI_CONN_EVENT_ALL,
};

void Peripheral_GAPConnReportHandler(uint32 event, BLEAppUtil_msgHdr_t *pMsgData)
{
    switch(event)
    {

        case BLEAPPUTIL_CONN_NOTI_CONN_EVENT_ALL:
        {
            Gap_ConnEventRpt_t *report = (Gap_ConnEventRpt_t *)pMsgData;
            int8_t rssi = report->lastRssi;

            break;
        }

        default:
        {
            break;
        }
    }
}
此致!
普雷斯顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普雷斯顿

    感谢您联系我们! 这当然是奇怪的行为。 您能否提供所使用的 SDK 版本? 此外、您是否可以检查 BLEAppUtil_registerConnNotifHandler 函数返回的状态代码?

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tarek

    我使用的 SDK 版本是 simplelink_lowpower_f3_SDK_9_11_00_18。 我添加了日志以检查 BLEAppUtil_registerConnNotifHandler 的返回值、并返回 成功。

    此致!
    普雷斯顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普雷斯顿、

    您是否能够在标准 basic_ble 示例中看到这种行为?

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 1 月

     我的问题已经解决。  Peripheral_GAPConnReportHandler 已重复注册。