This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:映像加密支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1530954/cc2745r10-q1-image-encryption-support

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

大家好:

我目前正在测试 basic_ble_dual_oad 中的项目 simplelink_lowpower_f3_sdk_9_10_00_83

在 Code Composer Studio (CCS) 中构建项目后、我注意到输出文件(和)sb.bin  sb.hex似乎是签名的。 这些映像是否也已加密、或者只是签名?

如果默认情况下未应用加密、则需要执行哪些步骤来为这些映像启用加密?

此外、TI 是否计划在未来的 SDK 版本中支持映像加密?

此致、

Aslam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、  

    映像不会作为.hex 或.bin 文件进行加密或签名。 若要应用签名、您需要将 sbtool.exe 用于 ROM 安全启动、或将 imgtool.exe 用于 MCUboot。  

    客户负责加密二进制/十六进制文件。 我知道我们有一个使用 MCUBoot 解密的计划、 我不确定我们是否会更新签名可执行文件 (imgtool.exe) 以允许加密。 如果我发现任何重要的时间表、我将再次检查并做出回应。  

    谢谢、
    Isaac  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、  

    团队会告诉我、CC2642 器件支持对 MCUBoot 进行映像解密、并支持使用 SDK 中的可执行文件进行加密。 很遗憾、CC2745R10-Q1 MCUBoot 不支持映像解密。 有计划将其添加到未来的 SDK 中、但我没有时间表。  

    谢谢、  
    Isaac