This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:使用 Mcuboot、pressent 和应用程序、如果我们在 4-5 秒内进行复位

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1530340/cc2340r5-using-mcuboot-presisent-and-application-if-we-do-the-reset-it-is-happening-in-4-5-sec

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

您好的团队、

我们正在与配合使用 CC2340R5 消息流 (SDK 8.40) IDE 12.8. 。 我们面临着一个问题

  • 运行时使用 mcuboot_onchip 持久 、和 应用程序 (OAD) 则重置大约需要花费时间 4–5 秒

  • 简化模型 只涉及 mcuboot_onchip、即应用层 、设备重置会自动执行 300–400 毫秒

为什么行为与上述两个步骤不同。

您能否提供一些建议、这对我们的理解和进一步发展很有帮助。

谢谢。此致

Chandra Shekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

    感谢您联系我们! 我们将查看您的问题并尽快回复您。 与此同时、您能澄清一下、您是指正常的系统复位还是 OTA 固件更新?

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    您是指正常系统复位:

    是、正常系统复位(RST 引脚复位)

    谢谢。此致

    Chandra Shekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandra:

    延迟是由于图像验证和验证造成的。 默认情况下、即使映像未更改、MCUBoot 工程也会在启动时进行检查和验证。 您可以选择跳过这些测试或修改代码、使其仅在写入新映像时发生。 这应该会将 MCUBoot 启动速度降至 1 秒以下。

    此致、

    1 月