This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:用于连接 Windows 11 的示例或演示源代码

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1530773/cc2652r-sample-or-demo-source-code-for-connecting-with-windows-11

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具/软件:

尊敬的团队:

客户申请了用于连接 Windows 11 的示例或演示源代码。

TI 能否为客户提供支持?

谢谢。此致、

哈拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hara:

    如果您在外设配置中进行 basic_ble 等编程、则应该能够通过 Windows Blutooth 界面查看并连接。 确保在 Windows 端启用低功耗蓝牙。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ABo419GSmaQufp9VtKjNxQ__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_BLE5STACK_MODULE__BSEc4rl__LATEST&placeholder=true

    谢谢、
    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marie H

    我在 windows 11 中检查了它是否能运行 basic_ble 工程。

    LAUNCHXL-CC26X2R1(Eva 板)
    SDK 7.10.00.98 (ticlang v3.2.2 LTS)
    Windws 11 (24H2)(ThinkadPad E14)

    配对后、连接立即断开。
    有什么我应该先检查的吗?

    此致
    富山秀夫(同志)

    ----- UART 日志
    # 1 RP Addr:0x4520853626CA
    #2 Peripheral_start:寄存器处理程序
    #3 Peripheral_start:初始化高级设置 1
    #4 Peripheral_start:启动广播设置 1
    #5 Pairing_start:注册处理程序
    #6 Data_start:注册处理程序
    # 7 ADV_START_AFTER_ENABLE:外设角色、advhandle:0
    #8 ADV_END_AFTER_DISABLE:外设角色、advhandle:0
    # 9 LINK_RESTED_EVENT:连接到 0xBC542FF43511 的外设角色、c# 10 LINK_RESTED_EVENT:外设角色 Num Conns = 1
    #11 PAIRING_STATE_STARTED:connectionHandle = 0
    # 12 PAIRING_STATE_STARTED:状态= 0
    #13 PAIRING_STATE_STARTED:connectionHandle = 0
    # 14 PAIRING_STATE_STARTED:状态= 0
    #15 ADV_START_AFTER_ENABLE:外设角色、advhandle:0
    # 16 ATT_MTU_UPDATE_EVENT
    #17 PAIRING_STATE_COMPLETE:connectionHandle = 0
    # 18 PAIRING_STATE_COMPLETE:状态= 0
    #19 PAIRING_STATE_BOND_SAVED:connectionHandle = 0
    # 20 PAIRING_STATE_BOND_SAVED:状态= 0
    # 21 LINK_TERMINATE_EVENT:Peripheral role、connectionHandle = 0、reason =# 22 LINK_TERMINATE_EVENT:Peripheral role、Num Conns = 0