This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:启用调试身份验证

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1528896/cc2745r10-q1-enabling-debug-authentication

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

大家好:

我正在测试 basic_ble_dual_oad 工程。 我的 SDK 版本是 simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83。 我尝试启用调试身份验证设置、但收到以下错误:

如何解决此问题?

此致、

Aslam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 CCS 尚未完全启用调试身份验证。 我的理解是、调试身份验证将在第 3 季度发布。 目前、请勿启用并等待此未来版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    如果未通过 CCS 启用、是否有任何其他方法可以手动启用调试身份验证?

    此致、

    Madhurya   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、它需要 IDE 支持、因此现在不需要 我们将在第 3 季度发布支持该功能的版本。