This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:Zephyr BLE 控制器 Tx 功率

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1534803/cc2340r5-zephyr-ble-controller-tx-power

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

尊敬的团队:  

客户正尝试使用 此处的 Zephyr 示例代码来设置 BLE 发射功率。 HCI 控制器固件中似乎存在问题。  

在本示例中、读取和/或写入 TX 功率时、 会调用函数 bt_hdi_cmd_send_sync。  在此函数中、从 HCI_CORE.c 调用 k_sme_take、由于控制器无响应、它会返回错误。

客户已重新尝试下行分支项目、而不是上行版本。 可以帮我调试一下吗?  

BR、  

-rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您联系我们! 这是一个已知问题、预计将在不久即将推出的下一个 Zephyr 版本中修复。

    此致、

    Tarek D