This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:在空白器件上进行初始编程

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5, CC2755R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1534405/cc2755r10-initial-programing-on-blank-device

器件型号:CC2755R10
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC2340R5

工具/软件:

您好、专家:

在空白器件上、是否需要 SWD 接口来使用 Uniflash 等闪存写入工具写入闪存内容?

是否可以使用 UART 接口来写入空白器件?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fujinaka-San、

    我希望您做得好。 为了对空白 CC2755R10 器件进行初始编程、我们可以使用串行引导加载程序、该引导加载程序可以使用 UART 或 SPI 对器件进行编程。 因此、可以使用 UART 对器件进行编程、这可能与串行引导加载程序在 CC2340R5 中的工作方式类似。

    谢谢、
    Alex F