This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:TI 能否为 CC2340R5 RGE 4x4 EVM 的原理图提供.dsn 文件?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1534586/cc2340r5-could-ti-provide-dsn-file-for-the-schematic-of-cc2340r5-rge-4x4-evm

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

 我的客户正在基于  LP-EM-CC2340r5-RGE 4x4 设计文件(修订版 A)设计原理图、他们需要 OrCAD .DSN 文件格式 。 因为我的客户没有  Altium Designer 软件许可证 、因此它们无法自行打开或转换文件。

 请 TI 帮助解决这个转换问题。 具体而言、 客户需要:

  • Altium Designer 原理图 (.SchDoc) 转换为 OrCAD 捕获 (.dsn) 详细信息。  根据我们的理解、这种转换通常可以直接在 Altium Designer 中完成:
  • 对于原理图:  如果 在 Altium Designer 中打开.SchDoc 文件、请转到 File > Export > OrCAD Capture Design (或类似选项)。 如果出现提示、请确保将 Altium 原理图保存为 ASCII 格式 解压缩文件。
  • 有关这些详细说明、 我们发现本文对您有所帮助: https://zhuanlan.zhihu.com/p/630083235

如果您需要任何其他信息、或者您可以建议其他方法、请告知我们。

Br、Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    DSN 和。 Brd 文件已包含在/CAD Source/设计文件.zip 的文件夹中 — 设计是使用 OrCAD/Allegro 完成的。 客户是否检查过该文件夹?

    此致、

    Zack