Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-EM-CC2340R5 主题中讨论的其他器件: CC2340R5
工具/软件:
您好、
我想 使用 Zephyr 对 LP-EM-CC2340R5 评估板进行编程、并从样片/蓝牙中的“外设“示例开始。
但是、我的编译当前失败、并出现以下错误:
In file included from C:/Users/ekb6fe/zephyrproject/zephyr/include/zephyr/arch/arm/arch.h:20,
from C:/Users/ekb6fe/zephyrproject/zephyr/include/zephyr/arch/cpu.h:19,
from C:/Users/ekb6fe/zephyrproject/zephyr/include/zephyr/kernel_includes.h:36,
from C:/Users/ekb6fe/zephyrproject/zephyr/include/zephyr/kernel.h:17,
from C:/Users/ekb6fe/zephyrproject/zephyr/include/zephyr/fs/nvs.h:11,
from C:/Users/ekb6fe/zephyrproject/zephyr/subsys/settings/include/settings/settings_nvs.h:11,
from C:/Users/ekb6fe/zephyrproject/zephyr/subsys/settings/src/settings_nvs.c:12:
C:/Users/ekb6fe/zephyrproject/zephyr/subsys/settings/src/settings_nvs.c: In function 'settings_backend_init':
C:/Users/ekb6fe/zephyrproject/zephyr/include/zephyr/devicetree.h:196:36: error: 'DT_N_NODELABEL_storage_partition_PARTITION_ID' undeclared (first use in this function)
196 | #define DT_NODELABEL(label) DT_CAT(DT_N_NODELABEL_, label)
以下是我的设置的一些详细信息:
- CMake 版本:4.0.3
- Python3: 3.10
- Zephyr 版本:4.1.99
- 工具链:Zephyr 0.17.1
- 板:lp_em_cc2340r5、限定符:cc2340r5
- 西: 1.4.0
- DTC: 1.6.1
在建筑时、我还会收到以下警告:
warning: Deprecated symbol BUILD_NO_GAP_FILL is enabled.