This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:作为中央器件调用 GATT_DiscPrimaryServiceByUUID () 失败、返回值 2

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1536120/cc2340r5-as-central-call-gatt_discprimaryservicebyuuid-fail-with-return-value-2

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

SDK:simplelink_lowpower_f3_SDK_9_11_00_18

BLEAppUtil_invokeFunction (tx_discovery、NULL);

void TX_discovery (char* pData)

BLEAppUtil_EntityID_t entityid = BLEAppUtil_getSelfEntity();
uint16_t connhd = Connection_getConnhandle (0);

uint8_t uuid[2]={0xFD、0x50};
display_doPrintf (displayHandle、my_printLine++、0、“connhd:%U.entity:%u“、connhd、 EntityID);
IF(65535 ==连接)
返回;
/** GATT 服务发现**/
bStatus_t bstatus = GATT_DiscPrimaryServiceByUUID (entityid、
UUID、
2、
EntityID);
// if(bstatus!=成功)
display_doPrintf (displayHandle、my_printLine++、0、“GATT_DiscPrimaryServiceByUUID %UU“、bstatus);
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、应该是  

    bStatus_t bstatus = GATT_DiscPrimaryServiceByUUID (connhd、
    UUID、
    2、
    EntityID);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到您解决了您的问题。
    如果您有其他问题、可以在 E2E 上提交新申请单。

    此致、
    Maxence