This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:计算电感值及其对直流/直流转换器的影响

Guru**** 2914220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1534646/cc2340r5-calculation-of-inductor-value-and-impact-on-dc-dc-converter

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

您好、

直流/直流转换器的 L 和 C 建议值为 10uH 和 10uF。

问题陈述 — 我们的库存为 15 μ H、而不是 10 μ H、我们可以使用吗?  

直流/直流背后的计算原理是什么。  

需要这方面的帮助。

谢谢、此致

Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对此有任何更新?

    BR

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此主题进行任何更新?

    BR  

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、您无法更改电感器值。 这将改变直流/直流开关频率、并导致器件产生其他不利影响。

    谢谢、

    Riz