This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:我的 OAD 片上应用中的 OAD + Rom 串行引导加载程序

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1536494/cc2340r5-oad-rom-serial-bootloader-in-my-oad-on-chip-application

器件型号:CC2340R5
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

起初、我尝试实施 ROM 串行引导加载程序 指定 数据流示例 并且我的 MCU 成功进入引导模式。 之后、我对中实现或更改 SYS 配置设置的时间很好奇 基本的双载 片上示例 对于 ROM 串行引导加载程序、我的 MCU 不会进入引导模式、而是在中完成相同的设置后 mcuboot 示例 它工作正常,只是想知道这种行为背后的原因是什么。

注意:在上述测试中、我刷写了 mcuboot +基本持久性+基本双片上固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SysConfig 中为基本 BLE OAD 片上示例更改 ROM 串行引导加载程序设置的原因是 MCUBoot 应用程序映像具有特定的格式、这会阻止使用 CCFG 设置。 CCFG 实际上会作为编译后处理步骤从应用程序映像中删除。

    但是、对于 MCUBoot 引导加载程序映像、CCFG 不会被删除、因为例如、更改串行引导加载程序配置会很有用。

    此致、
    Maxence