This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:[BLE 6.0 CS DKC]Python 脚本启用信道探测功能失败

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1544059/cc2745r10-q1-ble-6-0-cs-dkc-python-script-enabling-channel-sounding-function-failed

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

您好、TI

*SDK 版本:9.11.01.09、示例:car_node。

我使用了演示代码示例 (car_node (CC2745) 和 key_code (CC2340))、仅更改了 UART 端口。 但是、在运行 Python 脚本时、出现了一个异常、并显示以下错误:

这可能是什么原因造成的? 我是否需要任何其他配置? 因为在版本 9_11_00_18 中、无需任何修改即可成功工作。

这是我使用的示例代码。  e2e.ti.com/.../0488.Code.zip

此致!

普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否确定配置了新的 UART 端口? 似乎该命令从未收到器件的响应、并且超时。

    此外、总体设置是什么? 是否使用 XDS110 调试器?

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    修改配置文件并重新安装 Python 环境后、此问题已解决。 感谢您的帮助!

    此致!

    普雷斯顿