This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:SmartRF STUDIO8

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1, LP-EM-CC2745R10-Q1, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1542139/cc2745r10-q1-smartrf-studio8

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

当我使用 SmartRF Studio 时、它会在连续 TX 模式下持续收到错误消息。错误消息是固件操作 0x83 未在 20ms 内完成;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您在 SmartRF Studio 8 中使用哪些硬件? 您使用的是 TI LaunchPad 还是定制硬件?

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用了 TI LaunchPad

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供 LaunchPad 的图片吗? 电路板的顶部和底部。 另外、当您看到错误时、LaunchPad 是否仍输出命令的射频信号? 谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、由于公司的信息安全、我无法将映像发送给您;LaunchPad 在 MSP432 和 CC2745 云中;MSP432 LaunchPad 的 BOM 版本为 E12507、CC2745 LaunchPad 的 BOM 版本为 C2453;

    关于第二个问题、当我看到错误时、LaunchPad 没有 输出命令的射频信号;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dingxuan、

    因此、您 在此处链接了 MSP432 Launchpad 并 以某种方式将此处链接的 CC2745R10-Q1 Launchpad 连接在一起、而您正在使用 SmartRF Studio GUI 来控制 CC2745R10-Q1?

    这不是控制 LP-EM-CC2745R10-Q1 LaunchPad 的建议配置。 建议您购买 LP-XDS110 或 LP-XDS110ET LaunchPad 来连接到 LP-EM-CC2745R10-Q1 LaunchPad 。  LP-EM-CC2745R10-Q1 LaunchPad 旨在连接这些电路板中的任何一个、以便使用 Code Composer Studio 进行软件开发、并使用 SmartRF Studio 进行射频评估。 有关更多详细信息、请参阅我们 EVM 用户指南的第 2.4 节。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ...我用了发射台你说,请解决我的问题,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dingxuan、

    请提供以下资料:

    1.您使用的 SmartRF Studio 版本 (vx.x.x)

    2.您在 SmartRF 中使用的 PHY 是什么

    3.您使用的是 SmartRF GUI 还是 CLI?

    4.您是否曾尝试使用不同的 CC2745R10-Q1 LaunchPad

    5.您是否尝试过使用不同的 XDS110 launchpad

    谢谢、

    Andrew