This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:质量和信心对信道探测结果的意义是什么?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1542903/cc2745r10-q1-the-meaning-of-quality-and-confidence-in-channel-sounding-result

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

您好、

硬件:两个 TI CC2745R10 EVM 和两个 BP-EM-CS EVM
SW:SDK 9_11_00_18
应用:汽车节点和关键节点

从 car_node 项目 (C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_11_00_18\examples\rtos\LP_EM_CC2745R10-Q1\ble\jar_node) 中、我们可以看到 SDK 计算距离后的范围、有三个值:
csResults-> Distance(距离)、这是范围值
csResults -> Quality、这是在此范围之后生成的
csResults->置信度、每个报告距离的置信度为 100

 例如、在日志中进行一个距离测量:
[225-07-14 14:18:08,941] root - debug - node:00:00:00 NWP CS_APP_DIAY_RESULTS -->{'type':'Event'、'command':'NWP、'payload':{'event_type':96、'data':“2A:04:00:00:00:00:00:00:00:00}
数据前 4 个字节是距离、值为 0x0000042A = 1066 (cm)
中间 4 个字节的数据是质量、值为 0x00000281 = 641(分数?)
数据最后 4 个字节是可信度、现在所有 0x00000064 = 100、在临时忽略

1.我是否可以询问 csResults -> Quality 是否可以作为范围质量的参考? 值越高意味着该范围越准确?

TI 是否会实现 CSResults->对未来充满信心?

3.信心和质量意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CS =信道探测

    我建议您 在运行 CS 演示时使用终端信息。 参数是显式命名的、更容易理解输出。 我强烈建议您通过对 python 脚本进行简单修改、将终端打印结果记录在.txt 文件中。

    1.质量表明 CS 步长相对于整个 CS 子事件的幅度有多大的偏差。 偏差越小、 csResults -> Quality 越低。 因此、 CSResults 越低->质量越高、CS 子事件的整体质量就越高。 当 csResults->质量较低时、范围质量很可能更好。

    2. CSResults->未来的信心应该实现。 “我不知道,我不知道。“

    3、质量和置信参数分别是与自适应算法选择的“获胜“路径相对应的质量路径和可信路径值。 自适应算法根据 质量路径值选择音乐或 NN 的最佳路径。   目前还没有实施“知心派“。 未来、它有望给出距离估算的线性置信度指标。

    此致、

    Edgar Decreton