This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:需要用于信道探测的示例代码

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1544183/cc2340r5-need-example-code-for-channel-sounding

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

您好论坛、

 我想在 SDK 09.00.11.08 上的 CC2340R5 上实现信道探测。 请分享一个示例代码吗? 或任何基准

 PS:我已经完成了 TI 发布的信道探测应用手册。

此致

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2340R5 上不再提供信道探测功能。

    我们的 SDK 包含两个示例、即发起者的“汽车节点“和反射者的“关键节点“。 目前、由于 CC2340R53 没有足够的计算能力、只有 CC2745R10-Q1 能够用作初始/汽车节点。 CC2340R53 和 CC2745R10-Q1 都 可以充当反射器/关键节点。

    您可以在  下的 SDK 9.11.00.18 中找到信道探测的示例  C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83\examples\rtos\LP_EM_CC2745R10_Q1\ble

    此致、
    Maxence