This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:OTA 应用 Android 和 iOS 版库

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1541805/cc2340r5-ota-app-library-for-android-ios

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

尊敬的 团队:  

我的客户使用 TI CC2340、并将具有 OAD 功能。

他们将使用其 Android/IOS 应用通过 OAD 升级 CC23400R5 映像。

请帮助提供用于下载 OTA 应用程序的 Web 链接 Android 和 iOS 版库。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅此处: SIMPLELINK-CONNECT 应用程序软件和框架|德州仪器 TI.com

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:  

    感谢您分享 SIMPLELINK-CONNECT 应用的下载链接。

    我的客户希望为其终端产品开发自己的 Android & IOS 应用、以便在手机上运行 OAD。

    我们只需找到以下链接、其中显示了  SIMPLELINK-CONNECT 应用的源代码:

    GitHub - TexasInstruments/simplelink-connect

    请帮助检查是否可以引用任何其他资源。

    如果是、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、可用的源代码为设计 OTA 的移动应用程序端提供了很好的参考。

    对于器件端 (CC2340)、请参阅此处的 OAD 示例: dev.ti.com/.../node

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您的评论。 我会让我的客户知道手机端和 CC2340 的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

    如果需要任何帮助、请告知我们。