This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:用于 CC23xx MCU 的拆分堆栈和应用映像

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1542050/cc2340r5-split-stack-and-app-image-for-cc23xx-mcu

器件型号:CC2340R5


工具/软件: SimpleLink 低功耗 F3 SDK v8.10.01.02

大家好:

我的基本 BLE 应用程序规模有所扩大、OTA 需要 4 分钟的时间下载。 是否有将 BLE 栈和用户应用拆分为两个单独的映像的指南? 这样、可在制造过程中刷写栈并保持不变、同时用户应用可以随时通过 OTA 进行升级。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 OTA 速度主要由 BLE 参数决定。 您能分享所使用的连接参数吗?

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    以下是设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的分享。 我会将 PDU 大小增加到 255、并将 PDU 编号增加到更高的值。 您也可以从 255 开始、然后降低它、因为较大的 PDU 大小+数字组合会导致 RAM 使用率增加。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan、

    这在很大程度上有助于调整这些设置。  

    但是、是否有关于如何拆分堆栈和应用映像的指南?  

    此致、
    Terrence Goh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的特伦斯:

    很高兴这些信息对我们有帮助! F3 SDK 具有组合的堆栈+应用映像。 此时无法将它们分开。

    此致、

    1 月