This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:PWM 互补引脚在单独使用时不具有输出

Guru**** 2912880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1542369/cc2340r5-pwm-complementary-pin-does-not-has-output-when-used-alone

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

我尝试仅从互补通道输出 PWM。 我发现在未启用相应通道的情况下、只有互补通道 2 才能输出 PWM、而互补 0 和 1 则无法。

例如、LGPT2 互补通道 2 可以从 DIO25:

但  LGPT2 互补通道 1 不能。 DIO2 仅在以下各项运行时设置为高电平:

如果 LGPT2 通道 1 和互补通道 1 均被启用、则两者都可以输出 PWM:

这是对硬件的限制吗? 还是 PWM 驱动器中的错误?

此致、

Shuyang