This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:射频开关功耗

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1540590/cc2745r10-q1-rf-switch-power-consumption

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

尊敬的工程师:

我的客户正在使用 TI CC2745 + 2 天线集开发 PEPS 系统。 客户发现、射频开关芯片具有稳定的几 uA 电流。 我们想知道我们是否有为他们推荐的解决方案。 例如根据需要通过 CC2745 启用射频开关芯片。 如果您有任何见解、请告诉我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simon、  

    我们的硬件专家目前在星期四 (07/17) 之前不在办公室。 请等待收到他的回复。 客户是否在寻找可用于定制设计的不同射频开关?  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:

    没问题、客户想知道是否有一种明智地打开射频开关芯片以节省更多电量的策略。 而不仅仅是芯片选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    您可以使用 CC 器件 GPIO 控制 FET 或开关、根据需要启用/禁用射频开关的电源。 请注意、我们尚未针对 PEPS 系统测试此类电路、因此您必须测试和验证它是否能够提供您所需的节能和完整的系统功能。

    此致、

    Andrew