This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:使用 CC2745R10 的定制电路板上睡眠电流突然增加

Guru**** 2580925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1518056/cc2745r10-q1-sudden-increase-in-sleep-current-on-custom-board-using-cc2745r10

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们在定制硬件设计中使用 CC2745R10。 应用程序在 TI 开发板上按预期运行。 但是、在迁移到定制电路板后、我们最初观察到电流消耗高于预期。

经过调查、我们意识到我们的电路板不包含外部 32.768kHz 晶体振荡器、尽管固件配置为使用 LF XOSC。 更新配置以改用内部 LF RCOSC 后、电流消耗显著改善、系统成功进入低功耗模式。

但是、我们现在遇到了一个新问题:工作大约一分钟后、睡眠电流突然显著增加。 我们无法确定此行为的根本原因。

这一问题是你以前提出的、在这里、我想补充一些其他情况:

  • 该设备配置为每 100mS 广播一次。

  • 不同应用 simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_22_eng

  • 我们的开发环境是什么 Code Composer Studio 12.8.1

我们已连接供基准使用的功率分析仪波形。

您能否帮助我们了解导致睡眠电流突然上升的原因?

在上图中、您可以在一段时间后看到它是如何增加的

您可以看到、我们器件的初始睡眠电流为 146.339uA。   

  

1 分钟后、睡眠电流增加到 3.18mA。

谢谢、此致

Ratan Dalei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系、我们将在下周的星期三回复您。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ratan、

    您能否提供定制设计待审阅的原理图? 谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我们不能公开分享原理图。 请确保在此对话中保密。 或者、如果您可以共享您的个人电子邮件、我可以直接将其发送给您。

    谢谢、此致

    Ratan Dalei

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ratan、

    我已经 向你发送了一个友谊请求。 请接受、然后我们可以讨论如何私下向我发送原理图。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我们观察到一个与睡眠电流行为相关的问题。 当我们移除连接到 DIO24_X32N 和 DIO23_X32P 引脚(最初用于低通晶体)的负载时、睡眠电流就会变得稳定且一致。 这两个引脚用作输出来驱动外部负载。

    但是、我们想确认这种行为的根本原因。 我们的目的是使用内部 RC 振荡器、我们不计划使用外部晶体振荡器。

    您能帮助我们了解这种情况下睡眠电流为何会受到影响吗?

    谢谢。此致、
    Ratan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ratan、

    我知道您提到您在使用 basic_ble 工程。 您是否修改了.syscfg 文件以使用内部 RC 振荡器而不是外部 LFXOSC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    是、我已经修改了该.syscfg文件并将 LFOSC 源从外部 LFXOSC 更改为内部 RCOSC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您能否告诉我们是否此方面的更新? 我们需要根据现有器件进行修改。

    谢谢、此致。

    Ratan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ratan、

    很抱歉、延迟的回复。 如果您使用内部 32kHz 振荡器、并移除 DIO24_X32N 和 DIO23_X32P 引脚上的负载即可解决您的问题、则必须将这些引脚设置为高电平或在内部连接到上拉电阻、而这会导致电流消耗增加。 如果不希望将负载连接到这些引脚以汲取电流、请确保将这些 DIO 设置为高阻态或在内部下拉。 这应该可以防止连接到这些引脚的负载汲取电流。  

    此致、

    Andrew