This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:CC2340R52E0RKPRF 的 BLE 广播问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1534369/lp-em-cc2340r5-ble-advertising-issue-of-cc2340r52e0rkprf

器件型号:LP-EM-CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

TI 团队大家好、

我设计了一个 基于 LP-EM-CC2340R5 参考设计的定制电路板 。 我能够通过调试接口(使用 Uniflash)成功刷写 MCU、并已验证应用程序是否正在运行。但是、电路板可以运行 不广播任何 BLE 数据包 、因此我无法使用 BLE 扫描仪应用程序检测到它。 我已经尝试了两个 PCB 引线天线 U.FL 连接器选项 (使用外部天线)、即相应地填充匹配网络、但两者都不起作用。

您能帮助我确定 RF 无法正常工作的可能原因吗?

  • 我应该仔细检查天线匹配网络或元件值中是否存在常见缺陷?

  • 是否有可能错过的必填射频测试点?

  • 您是否在布局中看到任何明显的问题(例如,接地覆铜,布线阻抗,禁止布线)

    我已附上:

    • 我的 原理图

    • 我的 PCB 布局

 

 e2e.ti.com/.../PCB-3-NEW-GERBER.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohith、

    可以查看此文档。 请在此处提交: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

    在故障排除方面、我建议如下:

    • 最好从调试模式启动、看看是否存在硬件问题。 我建议您从以下位置下载 SmartRF Studio: https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO。  
    • 然后、在传导模式下、您可以将输出连接到频谱分析仪、以 5dBm 的频率发送、确认看到正确的信号和预期的功率级别。
    • 如果上述方法有效、您可以返回到辐射(到天线)、然后将该工具与一个 RX 板和另一个 TX 板配合使用、查看您是否收到所发送的预期包。
    • 如果上述检查,然后你可以移动到软件部分,看看为什么广告不起作用.

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我正在填写的过程中  审核表单 定制设计的定制器件 LP-EM-CC2340R5 参考板。

    但我看不到 LP-EM-CC2340R5 表单中列出了参考板的可用选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohith、

    谢谢 OK、只要提交您拥有的信息、并在电子邮件中指明您正在使用的部件。 真正需要的是原理图、波特文件 (gerber) 和 BOM。

    谢谢、

    Riz