This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:在嘈杂环境中测试无线通信和网络配对

Guru**** 2576915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1540136/cc2340r5-q1-testing-wireless-communication-and-network-pairing-in-a-noisy-environment

器件型号:CC2340R5-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:对于在嘈杂的环境中测试 BLE 通信和配对、我们是否有任何指导原则?  

例如、是否有任何可能模拟两个 BLE 系统首次配对的嘈杂制造环境的建议测试设置或环境?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:  

    这些设置的专家目前已离开办公室、将返回星期四。 我会把线索转交给他。  

    根据我的理解、客户需要向系统注入噪音。 因此、连接的两个 BLE 设备将使用 SMA 连接器通过 SMA 电缆进行连接。 在设置过程中、客户需要使用分离器将噪音增加到系统中。  

    请等待我们的专家提供更多详细信息。  

    谢谢、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Isaac。 我期待听到他们说的话!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    我直接向您发送了电子邮件。 我将继续、关闭该主题。  

    此致、

    Andrew