This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:时间同步

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1541146/cc2755r10-time-synchronization

器件型号:CC2755R10


工具/软件:

您好、
客户需要在 1ms 内同步 2 个 BLE 收发器。 我们有什么例子吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    澄清一下、您说他们需要时间同步 BLE 设备、或者设备需要每 1ms 相互通信吗? 如果是第二个、则 BLE 无法实现这一点、因为较小的连接间隔(设备彼此通信的频率)为 7.5ms。

    此致、

    1 月