This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:连接后启用通知特性绑定时未发生&代码出错

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1540584/cc2340r5-q1-after-connection-when-enable-notify-characteristics-bonding-is-not-happen-code-getting-error

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具/软件:

我使用的是 CC2340R5 器件。 在我的实施中、我添加了一个包含两个特性的自定义服务:一个用于 写入 另一个用于 通知

但是、我遇到了一个问题。 当我启用时 通知 特定于移动应用(例如 BLE 扫描仪或 NRF 连接)时、设备意外导入 终止 。 即使在调试模式下、出现这种情况后、器件也会崩溃并停止工作。

有趣的是 相同的代码 典型工作原理 在不同的系统上都非常好

什么原因可能导致此问题?

有关更多信息、请参阅以下快照。

CCS 版本:12.5 和 12.7(尝试使用这两个版本)。

SDK: simplelink_lowpower_f3_SDK_8_40_00_61

谢谢、此致

Balaji Wankhede

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否考虑提供一些代码来说明如何创建此通知特性?

    当您声明同一个代码在另一个系统上工作正常时、另一个系统是什么?

    此致、

    Nima Behmanesh