This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:如何仅监测 PA 或 LNA?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1539429/cc2745r10-q1-how-to-only-monitor-pa-or-lna

器件型号:CC2745R10-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

监测 PA/LNA 对于调试无线问题非常方便、但我有一个用户案例、表明 IO 受限或调试端口的空间有限、我只想监测 PA 或 LNA、SysConfig 会通知错误。

但不允许仅将 PA 或 LNA 映射到引脚。 你有办法做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好岛、  

    请在“Use Case“选项卡上取消选择 PA/LNA。 然后为附加射频 GPIO 信号选择所需的输出。 请参阅下图:  

    这将允许您一次输出一个信号。 这对我很有帮助。 如果您有任何问题、请告诉我。  

    谢谢、

    Isaac