This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:关于 VDDR

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1538069/cc2340r5-about-vddr

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

尊敬的团队:  

我们目前有一个医疗应用、需要 CC2340R5 才能与 TI AFExxxx IC 配合使用。

(CC2340 VDDS = 3V,由电池供电)。


请帮助确认 TI CC2340 的 VDDR 或 GPIO 是否可以为 TI AFEXXXX IC 供电  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即 GPIO、但 GPIO 限制为最大的 10mA、具体取决于您使用的是哪个。

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bun:

    感谢您的评论。 我会让我的客户知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bun:  

    请帮助检查以下问题:

     CC2340 数据表表示“ VDDR 引脚无法用于为外部电路供电“。

      客户想知道是否有其他机会使用该引脚 为 TI AFEXXXX IC 供电。

     

      如果是、请帮助我们了解限制。

    2.在 CC2340 数据表的 Sec7.21.4 中、10mA 负载下 GPIO VOH 的最小电压 为 2.47V(当 TA = 25°C、VDDS = 3.0V 时)

      在目标应用中、VDDS 连接至纽扣电池。

      当纽扣电池的电 压低至 1.8V 时、10mA    负载下 GPIO VOH 的最小电压是否会 保持 2.47V?

      

      如果答案为否、请告知我们   纽扣电池电 压低至 1.8V 时 10mA 负载处 GPIO VOH 的最小电压。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    1、VDDR 不能用于 tp 为其他电路供电、因为电压调节仅针对芯片的电流消耗而设计、任何额外的负载都会导致电路无法正常工作。

    2.如果电池电压降至 1.8V,芯片将自动切换到 GLDO 模式,并使用以下参数:

    此致、

    按钮