This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:"HOST_TEST&quot 的 MTU 设置值;

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1537998/launchxl-cc26x2r1-mtu-setting-value-of-host_test

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1


工具/软件:

在 SimpleLink SDK 附带的“host_test"示“示例软件中、MAX_PDU_SIZE 的值是多少?

此外、是否有必要向 build_config.opt 添加定义来更改该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasukane、

    可以 在 ble_user_config.h 中找到 MAX_PDU_SIZE 值

    但是、此值仅在之前未定义的情况下使用。 在本例中、它实际上在 Tools -> defines -> host_test.op -> -DMAx_PDU_size=255 中定义

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    感谢您的答复。

    >但是、此值仅在以前未定义的情况下使用。 在本例中、它实际上在 Tools -> defines -> host_test.op -> -DMAx_PDU_size=255 中定义

    因此、我的理解是不对、如果未定义任何内容、它将默认为“host_test.opt"值“值 (MAX_PDU_size=255)?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasukane、

    如果不修改任何内容、则 应根据 HOST_TEST.OPT 中的值将 MAX_PDU_SIZE 设置为 255。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    感谢您的答复。

    我很理解。 感谢您的回答。

    此致。