This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:具有引脚多路复用功能的【信道探测】多天线交换机

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1538518/cc2745r10-q1-channel-sounding-multiple-antenna-switch-with-pinmux

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

大家好:

我想知道是否可以使用没有 LRFD(低速频域)外设功能的标准 GPIO 引脚来控制无线电控制器层 (RCL) 中的 PBEGPO(启用引脚位的 GPIO 输出)引脚。

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    我不确定是否可以这样做。 我相信天线开关需要与对讲机同步、以了解何时传输特定天线路径的音调。 如果使用常规 GPIO、则 GPIO 将没有任何无线电参考、因此将不知道切换天线路径的确切时间。 让我和团队谈谈、我将在明天 (07/11) 之前做出回应。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    我已经和团队交谈过。 我相信我是正确的。   在 CS 过程中切换天线具有严格的时序要求、因此天线开关依靠无线电发送开关命令。 对讲机只能控制具有 LRFD 外围端口的针脚。  

    使用常规 GPIO 的唯一用例是、如果您希望使用一根天线运行 CS 过程、则使用另一根天线运行另一个 CS 过程。 时序要求同样严格、正常 GPIO 可使用此配置。 我不建议这样做、因为如果您不能从 CS 过程中获得提高精度的优势、那么使用两根天线有什么意义?

    如果您有任何问题、请告诉我。  

    谢谢、
    Isaac