This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:用于向 ATECC 安全元素写入密钥的 TI 接口

Guru**** 2913410 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1538607/cc2640r2f-ti-interface-for-writing-key-to-atecc-secure-element

器件型号:CC2640R2F


工具/软件:

您好团队:  

我尝试从 TI CC2640R2F 将 64 字节公钥写入 ATECC608A 芯片的数据区域(时隙 9)。 我按照以下步骤编写密钥:  
1) 已初始化 ATECC 芯片。  
2) 在配置区域中写入配置。  
3) 检查数据插槽是否锁定。  
4) 如果数据插槽被解锁、尝试在 ATECC 芯片的数据插槽中写入密钥 (atcab_write_byte_zone())  
完成这些步骤后、我会遇到 ATCA_Execution_error。 将密钥写入插槽时、这种方法是否正确? 是否缺少任何其他参数来成功写入密钥?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ippili、

    我不知道 TI 提供了任何用于与第三方 ATECC608A 连接的资源。  您可以考虑使用示波器或逻辑分析仪捕获 I2C SCL/SDA 线路、并确认 CC2640R2F 器件的时序要求和字节序列是否正确且符合与 ATECC608A 通信的预期。  您也可以联系  ATECC608A 芯片制造商以获得更多信息。

    此致、
    Ryan