This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:这些用于信道探测的 BoosterPack 在哪里...

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, LP-EM-CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1537333/lp-em-cc2745r10-q1-where-are-those-booster-packs-for-channel-sounding

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具/软件:

在链接的线程(TI 现已锁定)中、OP 询问了 演示中所示的 Booster Pack。

我发现的问题并没有真正得到解答、只是链接到 SDK 和文档。 无法看到它们与该 LaunchPad 搭配使用的 Booster Pack。  

TI 可以为我提供参考吗? 直接链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请联系您的 FAE。 他或她将能够为您订购 Boosterpacks。  

    谢谢、  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FAE 可能是采购领域的标准缩写,但我不知道它是什么。

    我在 mouser.com 上购买产品。   

    奇怪的是、TI 不能只提供部分或 BoosterPack 链接、这是他们在 LaunchPad 宣传视频中展示的吗?  
    我的意思是,这是在促销(或广告?) 您已放置在相关产品上的网站上的视频。


    昨天、我不得不联系 Mouser、甚至尝试找到该 Launchpad、因为他们添加了一些奇怪的前缀、您无法简单地访问链接。
    此外、他们的产品技术支持部门并未提及任何可用的增压器。

    如果这是一个如此秘密的产品,我宁愿放弃这个想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此主板未公开发布、因此您在分销商网站上看不到该主板。 我们正在开发一个公开发布的董事会版本、但目前无法评论公共论坛的具体时间表。 如果您能向我们详细介绍您的应用、那将 是一个很好的开始。 此外、我不清楚我们是否在贵公司之间设置了 NDA、是否需要预发布的 EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Evan W  
    TI 网站上的演示视频激发了我的积极性、该视频除了展示带有 MSPM0G3507 的 Launchpad 之外、还展示了这些 Booster Pack。

    我现在需要的是带无线芯片的 Launchpad、并想像他们所说的那样、获得演示的额外功能来“玩游戏“。  如果它们不可用,那么我现在就不需要它。

    、如果我们有 NDA、我不清楚

    要澄清的是:从未签署过、我曾签署过或从未签署过。 购买目前可公开获得的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到你有动力:)  

    对于 LP,您可免费订购 — ti.com/tool/LP-EM-CC2745R10-Q1。  

    这只是目前不可购买的 BoosterPack。