This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:如何使用 CC2745 生成真随机数

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1534005/cc2745r10-q1-how-to-generate-true-random-numbers-using-cc2745

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

您好、

如果我要在以下环境中使用 TRNG_getRandomBytes () 生成真随机数,

我是否需要使用 TRNGLPF3HSM_switchNrbgMode() 切换到真随机数、如以下文档所述? (如果不切换,将生成假随机数吗?)

环境:

・CC2745R10-Q1

・“simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83"和“和“simplelink_lowpower_f3_SDK_8_30_00_11_ea"</s>“

file:///C:/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_9_10_00_83/docs/secure_drivers/doxygen/html/_t_r_n_g_8h.html

另外、如果有任何说明如何使用 TRNGLPF3HSM_switchNrbgMode() 及其限制的文档、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您需要调用以下命令来切换到 TRNG:

    TRNGLPF3HSM_switchNrbgMode(trng_handle, TRNG_MODE_TRNG);

    请注意、切换模式需要大约一秒钟、生成随机字节需要更长的时间。  

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TRNGLPF3HSM_switchNrbgMode() 是否有任何限制、例如没有操作系统就无法响应?

    如果是 nortos、当尝试切换到 TRNG 模式时、它会在下一点冻结。

    对于 FreeRTOS、您可以在不冻结的情况下进行切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    抱歉耽误您的时间:是的、您需要一个 RTOS 来实现此函数。  

    此致、

    Nima Behmanesh