This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:Devkit 调试器选项、超出了其列出的选项。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1537180/lp-em-cc2745r10-q1-the-devkit-debugger-options-beyond-whats-listed-for-it

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
主题中讨论的其他器件:LP-XDS110LP-XDS110ETSEGGER

工具/软件:

大家好:

https://www.ti.com/tool/LP-EM-CC2745R10-Q1#description

...调试它说

  • 需要单独购买用于软件开发和射频评估的调试器 (LP-XDS110 或 LP-XDS110ET)

如果我已经拥有 XDS220 调试盒/探针、我是否可以将其与此套件一同使用?

该手册还在“特性“10 引脚 ArmRegisteredCortexRegistered调试连接器“下进行了说明。  这是否意味着我可以使用第三方 Cortex 调试探针、例如 Segger JLink?  

我是否能够使用该 SDK/ TI 栈 和工具的所有功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您将无法使用 XDS220 器件、但您可以使用 Segger J-Link、具体取决于所用 J-Link 的硬件版本。 如果您希望能够使用所有功能、则需要使用 XDS110 调试器。  

    XDS110 调试器提供的其中一项功能是 CC2745 的安全调试授权、该授权应在夏季下旬提供。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Nima  

    我的 Segger 单元实际上是 J-Trace、他们对 ARM Cortex 的最高规格(至少在我得到时)。 我不确定这一安全方面、因为我从未在 Cortex 上进行过安全调试、所以 这是否需要额外的线路/信号并更新探针内的芯片?

    XDS220 很遗憾、我认为它在 XDS110 之上具有额外的功能用于跟踪/性能分析、而 XDS110 没有该功能。

    感谢您的回复、我们必须获得 XDS110。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    于是我更深入地了解了 XDS220、并询问了更多的同事。 XDS220 的产品页面上没有说明它支持 CC2745 系列器件、但我听说它可以正常工作。 您可能需要试用、但我仍然建议使用 XDS110 、因为该调试器正式支持 CC2745。 我们主要使用 XDS110、因此目前没有很多 XDS220 调试器可用。

    就安全调试而言、此功能还没有推出、但需要 XDS110。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nima、

    大多数人一定会在此芯片上尝试现有的两个调试探针。 对 Segger 的产品寄予厚望、因为它以 Cortex 为目标。
    然而、XDS220 更适合与 CCS 集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您有任何问题、请告诉我情况如何。

    此致、

    Nima Behmanesh