This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:从断开 BLE 到关断的处理时间

Guru**** 2534750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1536682/cc2642r-q1-process-time-from-disconnecting-ble-until-the-shutdown

器件型号:CC2642R-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我担心此处发布的 SDK (https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK) 的关闭过程需要多长时间。
您能否告诉我、在关断过程完成之前、实际测量结果中是否有任何数据无法断开 BLE 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您提供的链接已损坏、因此我不确定您所指的是什么。  

    我正确理解了这个问题、您问的是从 BLE 连接断开到器件进入 SHUTDOWN 模式的时间?

    如果是这样、BLE 连接终止后、器件不会进入关断模式。 器件将进入 待机 模式、但这与 SHUTDOWN 模式不同。  

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    很抱歉发送了错误的 URL 链接。
    正确的链接如下:
    https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK

     

    您能否向我提供终止过程完成后器件进入待机模式所需时间的实际测量值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    让我向我的团队汇报一下、看看我们能否获得这些数字。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    因此、电源驱动器可以配置进入待机模式所需的时间。 查看  C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01\source\ti\drivers\power\powerCC26XX.h 中默认电源策略的说明:

    您需要查看在 SysConfig 中设置的电源策略、并更改或创建自定义策略。

    您可以在以下位置找到有关功率驱动程序的更多信息: Power.h 文件参考

    此致、

    Nima Behmanesh