This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F 堆栈问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, SYSCONFIG, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1532564/cc2640r2f-cc2640r2f-stack-issue

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigCC2640

工具/软件:

我们目前正在研究一个涉及恒温器与 BLE 锁之间的通信的项目。 恒温器架构包括两个控制器:

  • 负责处理 HVAC 操作的 STM 微控制器。
  • 专用于与锁进行 BLE 通信的 TI CC2640R2128 BLE 芯片。 STM 和 TI 控制器通过 UART 进行通信。

我们使用 CC2640F128 芯片成功实现了 BLE 配对和绑定功能。 但是、我们现在正在过渡到 CC2640R2F BLE 芯片、并希望实现相同的配对和绑定功能。

我们了解到 CC2640R2F128 和 CC2640R2F 使用不同的 BLE 栈、并且我们已将相应的栈用于 R2F 芯片。 尽管如此、配对和绑定似乎未按预期工作。

您能否帮助我们确定在 CC2640R2F 芯片上成功实现配对和绑定所需的必要配置或更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了帮助您、我需要更多信息。 您能告诉我您所使用的 SDK 版本、以及您是如何启用配对的?
    要开始使用 CC2640R2F、我强烈建议您查看 该器件的用户指南、更具体的说、是 GAP 绑定管理器和 LE 安全连接、其中应该说明如何在 CC2640R2F 上启用与最新 SDK 版本的配对。

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxence、

    感谢您的答复。

    我目前使用的是 SDK 版本 5.30.01.11. 。 尽管查看用户指南中的其他指导信息、但我们仍无法在恒温器和智能锁之间成功建立配对。

    要更详细地讨论此问题并探讨可能的解决方案、如果我们能在您方便时安排电话、我将不胜感激。

    期待您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想先看看我们是否可以在这里解决您的问题、然后再致电进行升级。 您能否向我展示用于启用绑定的 SysConfig 设置? 您是否专门调用任何函数来启用配对? 您是否有任何可以共享的嗅探器日志以显示问题?

    此外,你可能有一个 FAE 分配给你,可以帮助?

    此致、
    Maxence  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我曾使用 CC2640 和 CC2640R2F。 我还 将代码从 CC2640 移植到 CC2640R2F。

    我所做的是使用 CC2640R2F 的工作示例程序作为基础、然后根据我的预期要求进行修改。 CC2640R2F SDK 提供了您可以使用的中央和外设示例程序。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marketl:

    感谢您的答复。

    我们已经尝试使用 CC2640R2F 的示例工程、还尝试根据 SDK (v5.30.01.11) 在 IAR Workbench 中创建简单中央工程的独立版本。 但是、我们目前在尝试将其转换为独立应用程序时遇到了问题和错误。 具体而言、我们遇到了预定义路径问题和预处理器目录问题。 如果您能指导我们完成正确的步骤或最佳实践,成功地使 Simple Central 项目独立并可独立建设,我们将不胜感激。 如果有其他方法、请向我们建议。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您应该将 SDK 安装在 c:\ti。 我将 CCS 工作区文件夹放在 C:\ti 中、如下所示。

    C:\ti\ccsv121workspace\CC2640R2F_Launchpadv530

    此外、请确保使用 CCSv9 或更高版本。

    简单外设和简单的中央器件可协同工作。 如果我记得正确、有一个配对选项。

    -kel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    由于我们使用的是 IAR Workbench、因此我们尝试了根据您的建议创建工作区结构。 但是、我们无法成功地将 CCS 项目移植到 IAR、因为两种环境都使用不同的项目文件格式和配置。

    尽管我们努力调整工程设置、但在编译过程中仍然会遇到链接错误。

    对于我们如何使这一过渡更加顺利的任何支持或指导、我们深表感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想先看看我们是否可以在这里解决您的问题、然后再致电进行升级。 您能否向我展示用于启用绑定的 SysConfig 设置? 您是否专门调用任何函数来启用配对? 您是否有任何可以共享的嗅探器日志以显示问题?

    此外,你可能有一个 FAE 分配给你,可以帮助?

    此致、
    Maxence  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    按照以下 IAR 指南进行操作。

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03/docs/simplelink_mcu_sdk/html/quickstart-guide/tidrivers-quick-start.html#using-ti-drivers-projects-with-iar

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxence、

    这里是 FAE! 从客户那里获得有关此主题的更多信息、并按原样引用-  

    有任何解决此问题的想法?  

    “我们的要求涉及使用 IAR Workbench、我们正在使用 CC2640R2F、该器件仅在 SDK 版本 5.30.01.11 中受到支持。 但是、由于此 SDK 被视为旧版、因此 SysConfig 集成不适用于此芯片版本。 因此、我们无法在此 SDK 的 CC2640R2F 的简单中心示例中找到.syscfg 文件。

    我们已确认设备发现和配对等核心功能可按 Simple Central 示例工程中的预期工作。

     

    问题摘要和我们尝试过的内容:

    • 我们已使用 SDK 2.02.08.12 在 CC2640F128(含 SDK 5.30.01.11)成功验证了这些功能、现在正尝试在 CC2640R2F 上通过 SDK 5.30.01.11 复制相同的行为。
    • 在对 gap_device_init_done case 中 startDiscovery () 函数的参数进行了一些修改后、发现过程最初没有发生、它通过匹配 UUID 正确启动并与广播数据包匹配。 我们确认触发了 GAP_DEVICE_INIT_DONE、并收到广播数据包。
    • 但是、完成此步骤后、不会发生到 GAP_DISCOVERY_EVENT 情况的预期转换。 这会阻止流程到达相关的事件处理逻辑、并保持未知状态。
    • 我们还试图通过在发现调用后立即调用 Util_stopClock () 函数来强制停止发现,但这也没有成功。

    此致、

    Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurya:

    我试图将您所描述的内容与我在 simple_central 示例和用户指南中看到的内容进行比较  、但我无法在 GAP API 中或此 SDK 的示例中找到您正在谈论的 GAP_DISCOVERY_EVENT 事件。 您 是否在使用 CC2640R2 SDK?

    此致、
    Maxence