This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:CC2340R5-Q1:CC2340R52E0WRHBRQ1 器件未满足最大频率漂移率、如何修复?

Guru**** 2924980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1538103/cc2340r5-q1-cc2340r5-q1-max-frequency-drift-rate-is-failing-for-cc2340r52e0wrhbrq1-device-how-to-fix-it

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件: LP-EM-CC2340R5

工具/软件:

您好团队:  

我们将  CC2340R5-Q1 系列、 CC2340R52E0WRHBRQ1 用作 2 级产品的 BLE 器件、在测试 TX 性能时、使用 SmartRF Studio 在传导模式下、最大漂移率失败、其在多个频率下超过 20KHz/50us 限制、我们如何解决此问题您可以建议?  

让人惊讶的是、当 我们在传导模式下对 LP-EM-CC2340R5 评估板进行相同的测试时、也无法在多个频率下进入最大漂移率。 我认为晶体负载电容调谐的效果优于我们的 DUT。

请提供建议、因为目前我们使用的是 50ppm 的晶体、一旦由于频率漂移误差、它仍低于 (+/- 120kHz)、则符合所需的+/–150kHz。 晶体负载电容调整是否会解决问题或我们可能需要执行的其他操作?