This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:用于蓝牙 SIG 认证的 IXIT

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1536454/cc2652r7-ixit-for-bluetooth-sig-qualification

器件型号:CC2652R7


工具/软件:

详细介绍 RF-PHY 设计的蓝牙 SIG 认证的 TI 文档确实很有用、但文档中指定的 IXIT 参数仅给出部分设置。

swra601m.pdf

您是否可以为以下项目提供默认设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您的联系。

    我们将立即查看您的问题、并尽快回来。

    谢谢

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    我不确定您在突出显示的列中请求哪些信息。 您能解释一下吗?

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了在 BQTF 进行测试、我们需要一个完整的 IXIT 文件。  提供的 TI 文件仅提供部分信息。  因此、我们需要帮助完成每种模式支持的最大数据包长度。

    谢谢、
    Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有指定这些值、但可以在此处确定: https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification-6-1/ -> RFPHY 测试套件->第 6.6 节