This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:SimpleLink SDK 示例软件“SDK"<xmt-block0>“ Project_Zero “是否会自发发送扫描响应?

Guru**** 2914370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1536203/cc2652r-does-the-simplelink-sdk-sample-software-project_zero-spontaneously-send-scan-responses

器件型号:CC2652R


工具/软件:

我们使用一个 BLE 数据包分析器进行测量、该分析器在 Launchpad 上编写和广播了“project_zero"。“。 然后、分析仪上会显示广播的数据包和扫描响应数据包。
测量是使用仅写入无线电屏蔽盒中的 PROJECT_ZERO 的 Launchpad 完成的。

以下是问题。


(1)“PROJECT_ZERO"是否“是否设计为在其广播时发送扫描响应(即使没有扫描请求)?

(2) 如果 (1) 是这样、是否有可能阻止它这样做?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasukane、

    作为外设的 PROJECT_ZERO 和任何其他 BLE 外设角色(根据规范)在没有扫描请求的情况下不会传输扫描响应。 您能否确认以下几点?

    1. 监听器日志上确实没有扫描请求? 即使是这种情况、监听器日志可能也不会以 100%的精度收集所有这些日志、因此我不会将其视为黄金基准。 我要启用并检查射频引脚 (TX/RX)、以确保没有来自以下器件的扫描请求: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/7.40.00.77/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x-guide/debugging-index.html#debugging-rf-output
    2. 我的建议是、如果您不想处理扫描请求、从而避免扫描响应、那么应将外设角色配置为非连接且不可扫描的非定向。  

    您是否为贵公司指定了 TI 支持? 我也看到了您的另一个主题、我们可以联系 TI 内部支持部门对此进行讨论。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    感谢您的答复。

    我将查看您提出的两点。

    此致。