This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:测试上述 SDK 中的信道探测示例、但遇到错误

Guru**** 2925250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1535548/lp-em-cc2745r10-q1-testing-channel-sounding-example-in-above-sdk-but-encounter-error

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1


工具/软件:

您好、  

我正在使用最新 SDK 中的信道探测示例。 simplelink_lowpower_f3_SDK_9_11_00_18

我已分别将汽车节点和关键节点代码加载到 2 个电路板中、并开始运行用于距离测量的 Python 脚本。  

最后一条指令是  

Python ble_device_car_node_with_distance.py 

得到这个误差

(.venv) C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_11_00_18\tools\ble\ble_agent\examples>python ble_device_car_node_with_distance.py
回溯(最近一次呼叫):
文件“C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_11_00_18\tools\ble\ble_agent\examples\ble_device_car_node_with_distance.py“、在中的第 12 行
从 ble_device 导入 (
ModuleNotFoundError:没有名为“ble_device"的“的模块

我有什么问题吗?
您能提供建议吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、  

    您是否遵循了 此处的指示? 如果未安装 requirements.txt 文件、则不会安装本地软件包。 这似乎是问题所在。  

    请告诉我这是否适合您。  

    谢谢、
    Isaac