This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:运行 BLE AoA 演示

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, TIDA-01632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1540763/launchxl-cc26x2r1-run-ble-aoa-demos

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件: TIDA-01632

工具/软件:

TI 是否有支持 BLE AoA(包含 MCU 和天线板)的产品或开发套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 在 LAUNCHXL-CC26X2R1 上、我们有一个板设计和一些配套资料、可能会有所帮助。 请参阅以下 E2E 主题:

     CC2642R-Q1:AoA 天线设计查询 

    但是、如果您只是在寻找定位、那么 CC23XX/CC27XX 上的信道探测可能是一个可行的选择。 有关此解决方案的更多信息、请联系 TI 现场代表。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以从这一主题中看到  TIDA-01632 模块不出售、但是否有办法偶然获取样片? 如何确定我的 TI 现场代表是谁?

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    TIDA-01632 是一款参考设计、从未销售。 设计文件可在线免费获取以供参考。 您的采购团队应该知道您的 TI 代表是谁。 我会将此主题传递给我们的营销团队、以帮助确定您的代表是谁。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、感谢您在 Jan 期间传递此信息!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没问题!

    此致、

    1 月