This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:ATT 通知数据中断

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, LP-CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1528905/cc2651r3sipa-att-notification-data-broken

器件型号:CC2651R3SIPA


工具/软件:

你好。

我开发我们的管道实施 CC2651R3SIPA。

软件基于 host_test 使用。

主机 MCU 通过 UART 重复发送以下命令(数据包)。  

但是、它有时与 BLE 协议分析仪上的大量数据有所不同。

ATT_HandleValueNoti(十六进制): 01 1B FD A8 00 00 00 1D 00 0 01 03 A0 00 00 0A 48 00 00 02 00 3D 30 98 80 00 33 C7 00 80 1F 00 ... (ATT 数据大小 163 字节)

BLE 协议分析器: ATT 通知包 (29:  01 03 A0 00 0A 48 00 00 02 00 3D 30 98 80 00 33 C7 00 80  E7 AD 64 F5 AF EA ..)

尺寸始终正确。 数据不正确。 例如、如果第 20 个字节的数据中断、则在第 20 个字节的数据全部中断之后。

我尝试了针对 UART 缓冲区大小、波特率修改后的软件、此问题没有得到改善。

 CACHE_AS_RAM 已启用。 它是否存在数据损坏的问题?  

SDK 版本: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01

 

最好的蔬菜

冈崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。我们将查看您的问题,并尽快回复您。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 冈崎!

    有几个调试步骤,我会尝试确定问题:
    -你可以检查 ATT_HandleValueNoti函数是否返回一个非零值?
    -您可以尝试使用 GATT_Notification 函数而不是ATT_HandleValueNoti,看看它是否解决了问题? 它是否返回非零值?
    -您使用的是哪种 BLE 监听器? 您是否可以访问您可以使用进行测试的另一个 BLE 监听器?
    -接收通知的中心是否收到正确的数据? 如果没有,外围设备是否接收到与嗅探器接收到的完全相同的数据?

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的答复。

    -你可以检查 ATT_HandleValueNoti 函数是否返回一个非零值?

    GATT_Notification 用于 host_test。  全部返回零。


    -您可以尝试使用 GATT_Notification 函数而不是 ATT_HandleValueNoti,看看它是否解决了问题? 它是否返回非零值?

    我找到了以下代码、可以使用  ATT_HandleValueNoti API

    /*以下 API 目前不可用*/
    #define ATT_HandleValueNoti (...) (AssertHandler (0、0)


    -您使用的是哪种 BLE 监听器? 您是否可以访问您可以使用进行测试的另一个 BLE 监听器?

    BLE 监听器是 Ellisys。 但另一个 BLE 监听器没有。


    -接收通知的中心是否收到正确的数据? 如果没有,外围设备是否接收到与嗅探器接收到的完全相同的数据?

    中央接收错误数据、因为包含错误数据的数据包不是数据包错误。

    此致、

    冈崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否与 GATT_Notification 共享用于发送通知的部分代码 ? 我正在阅读文档,分配给这个函数的内存必须分配与 GATT_BM_alloc (),也许你忘了这样做?

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的答复。

    我们的软件基于 host_test。

    GATT_Notification 代码位于 iCall_HCI_tl.c 中的屏幕截图下方

    我不修改任何内容。

    此致、

    冈崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您的项目基于 host_test、您能否在使用默认 host_test 项目时检查是否也看到了问题? 您对 host_test 项目进行了哪些修改以满足您的需求?

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以下是与原始 host_test 的区别。

    - GATT 服务数据库已修改

    -添加缝隙债券管理器

    - RCOSC 已启用

    -缓存已禁用。 它会分配 npi_rxbuf.o (.bss) 和 npi_tl.o (.bss)。

    - UART 波特率更改为 150kbps

    - UART 端口已更改为 DIO2、DIO0-DIO3

    -添加 LED 控制计时器

    -Bootloader Backdoor DIO 更改为 3

    很难由默认的 host_test 工程进行检查

    因为它无法连接。

    我尝试了下面的部分默认 host_test 工程配置。

    它不是改进。

    - RCOSC 已禁用 (x)

    - UART boudrate 更改为 115.2kbps (x)

    -删除 LED 控制计时器 (X)

    此致、

    冈崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当你说“中央接收错误数据,因为包包括错误数据不是包错误“,你是指中央接收错误的数据,但不把它标记为错误?

    BLE 数据包在数据包末尾附近包含 CRC 值、以确保数据不会因传输过程中发生的任何扰动(繁忙的无线电环境,墙壁,金属等)而损坏。 因此、如果在传输过程中发生问题、则会产生不正确的 CRC 并由中心器件丢弃。 但是、如果中央器件接收到数据并接受数据、则 CRC 有效、问题会更早发生。

    在正确的 ATT 数据包中   、您将依次发送 01 和 1B、这是您在 BLE 中读取的 ATT_VALUE_NTF 的属性(ATT 规格)

    是否所有的数据包都以“01 03“开头? 您可以发送多个数据包的样本吗?

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请查找附件。

    此日志是使用 TI 评估板 LP-CC2651R3SIPA 捕获的

    例如、Packet # 40,838、CRC 正常、数据中断

    我认为是相关的 LE 数据长度。 当我们的产品板时、许多数据包都已损坏。

    e2e.ti.com/.../Send_5F00_DataBroken.zip

    此致、

    冈崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我要试着看一看。

    与此同时,当你说“当我们的产品板,许多数据包被破坏“,你意味着什么? 是什么让您认为它与 LE 数据长度相关?

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你可以尝试的另一件事是打印你在 pBuf[2]中的值,以确保它不会在某个地方被修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我发送给我们的 BLE 监听器日志中可以读取的信息、我可以看到一些数据包(一些百分位数)确实已损坏。

    对于错误的数据包、感觉发送的数据包被截断了。 L2CAP 标头指示 183 字节的有效载荷、但有效载荷实际上要短得多。 这些错误数据包的 CRC 值无效。

    我认为可能由于数据包很大(187 字节的数据)、它会被拆分成多个帧、使其大小低于 MTU 大小。 是否可以尝试增加最大 MTU 大小并查看是否有任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的答复。

    根据嗅探器日志的一部分、我误解了这一点

    感谢您的支持、我现在明白了。

    此致

    冈崎市