This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:PTS 中的 IOPT 器件类别测试失败 — PSM 值 0x0002 无效

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1542301/cc2564cstbtblesw-iopt-class-of-device-test-failing-in-pts---invalid-psm-value-0x0002

器件型号:CC2564CSTBLESW
主题:CC2564C 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前在 PTS (Profile Tuning Suite) 测试期间遇到问题、特别是在中 IOPT 设备类别 测试用例。 测试 不通过 、我们观察到日志中的以下关键点:

Invalid PSM values 0x0002 selected.

我们希望了解以下内容:

  1. 0x0002由在内部配置或管理的 PSM 值 Bluetopia 栈

  2. 如果是、我们可以在哪里验证或修改堆栈配置中的此值?

  3. 这是否会受到任何影响 IXIT 设置 在 PTS 工具中。

我们附上完整的 测试日志 供您参考和分析。

期待您的指导来解决此问题。

e2e.ti.com/.../IOPT-Class-of-Device-Test-Failing-in-PTS-_2D00_-Invalid-PSM-Value-0x0002.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    对此有何回应?

    因此、测试被阻止。  

      您能帮帮您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishnuprasad 和 Jinshu、

    我正在研究这个。 很遗憾、我不熟悉这项测试

    判断说明:   选择的 PSM 值 0x0002 无效

    这条线路是否意味着我们的器件发送的 PSM 值为 0x002、或 SDP(服务发现)失败。

    https://files.bluetooth.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2025/07/IOPT.TS.p14.pdf 

    这个选项对我来说似乎更合理,因为我们没有在任何配置文件中将任何 PSM 值设置为 2 ,甚至 PSM 值也不被 btsig 允许。

    测试日志是否还提供可从蓝牙分析仪软件中看到的监测日志?

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RogelioD 、

    我们使用 PTS 测试工具进行了一类设备测试。

    下面是我们拥有的数据。  

    报告:PSM 值不匹配导致设备等级测试中的 PTS 故障
    ------------------------------------------------------------------------------------

    测试环境
    -----
    -测试套件:蓝牙 PTS 8.10.0
    -测试案例: IOPT/COD/COD-01-I SR–设备等级测试 BV
    -使用的栈: Bluetopia 栈
    -观察到的问题:PTS 测试因 APICOM 未通过判决和内部错误 INDCSV 而失败

    - PTS 加密狗:此 PTS 加密狗支持 LE/BR/EDR 测试用例,最高可达核心规范 v4.2。

    问题摘要
    ---------------
    在执行上述测试用例期间、PTS 套件报告具有以下特性的故障:

    -最终判决: INDCSV
    -故障日志引用 PSM(协议/服务多路复用器)值不匹配。
    -设备广播或响应 PSM = 0x0002,这被 PTS 测试套件拒绝。

    预期行为
    ------------------------
    根据蓝牙 SIG 规范和器件类别测试的预期行为、SDP 的正确 L2CAP PSM 值为:

    PSM = 0x0001

    -这是 SDP(服务发现协议)唯一有效的 PSM 值。
    -任何其他 PSM ,如 0x0002 对于此测试上下文无效,导致拒绝。

    调查结果
    -----
    -对于此测试用例、此 PSM 值似乎不可从 PTS GUI 配置。
    - PSM 值不匹配似乎是由栈驱动的,并且可能在 Bluetopia 协议栈内部配置。
    -同一个 ICS 文件,在最新的 PTS 版本中失败测试 — 8.10.0,在较旧的版本中通过 — 8.5.3,表明 PSM 值问题是在更新的 PTS 版本中新引入或实施的。

    ===================================================================================================================================================

    问题:

    1) 是否有任何采用 CC2564C 的器件通过了最新 PTS 测试设置 (PTS 8.10.0) 的 COD 测试?

    2) 如果没有完成,您可以尝试使用 PTS 8.10.0 在您身边运行 COD 测试吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RogelioD 、

    更新主要服务类后、已通过设备类 (COD) 的 IOPT 测试。 但是、我们仍在观察到无效 PSM 值错误。

    现在、我们将结束这一主题。