This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS CLI 无法在默认工作区的自定义文件夹中构建工程

Guru**** 2904820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1545046/codecomposer-ccs-cli-cannot-build-project-in-custom-folder-in-default-workspace

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:CCS 20.0.1

您好的团队、

我使用 CCS 20.0.1 通过 CLI 编译工程。当我使用位于默认 workspace_ccstheia 中的工程时、可以执行此操作、但当我在默认工作区下创建一个文件夹并将同一工程复制到文件夹时、控制台显示找不到工程。 我还使用了 GUI、无法进行构建。

我要求这样做的原因是我们有一个团队并共享工作区、但需要为不同的分支设置单独的文件夹。您知道如何通过 CLI 在不同的文件夹中构建它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、获得了在工作区中创建文件夹的正确位置。 并可以立即导入和编译工程。