This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:Smart RF Sniffer Agent - v1.6.0 中未检测到器件

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1541918/launchxl-cc26x2r1-device-not-detected-in-smart-rf-sniffer-agent---v1-6-0

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1


工具/软件:

您好:

我想使用 CC26x2R1 Launchpad Rev.C 作为 BLE 5.0 协议的监听器器件。

我第一次尝试是 下载最新的 Smart RF Sniffer Agent 版本 (1.11.0) 并安装 Wireshark 4.4.7。 一切似乎都正常、检测到设备、Wireshark 显示数据包、但只有 BLE 广播和扫描数据包、而不是 ATT 数据包。

我认为这是因为我拥有了嗅探器设备的修订版 C、因此在下载了 Smart RF Sniffer Agent - v1.6.0 和 Wireshark 2.6.20 的文档之后、我还使用位于 Sniffer Agent 应用程序文件夹中的 cc26x2r1lp 固件重新填充了嗅探器设备。

但现在没有检测到监听器、也没有创建新配置的选项、因此我完全被阻止。

有什么想法吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Diego、

    由于未显示 ATT 数据包、因此请确保监听器配置为捕获初始连接、然后将监听器设置为在所有广播信道上进行捕获。 (37、38、39)。 因为可能会有其他 BLE 设备的干扰、所以请确保设备也在范围内。 如果这不起作用、我可以询问团队并尽快回复您。

    谢谢您、

    Mayur Srinivas