This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:Uniflash 是否可以选择引导加载程序模式并将映像编程到 CC2755

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1546895/cc2755r10-could-uniflash-select-bootloader-mode-and-program-image-to-cc2755

器件型号:CC2755R10
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好的团队、

是否有此方面的更新? 谢谢你。

  • Uniflash 可以选择引导加载程序模式并将映像编程到 CC2755
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    Uniflash 将不 包括用于将映像编程到 CC2755 的引导加载程序模式。  支持 CC2755 且基于 Python 的引导加载程序编程工具正在开发中、计划于 2025 年 8 月底发布。

    此致、
    Ryan