This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:SmartRF Studio 8 和 host_test 固件之间的频率偏差很大。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1546896/cc2340r5-big-difference-in-frequency-deviation-between-smartrf-studio-8-and-host_test-firmware

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

您好、

在测试 CC2340R52N0RGER 模块时、我发现使用 SmartRF Studio 8 和 host_test 固件进行测试的同一硬件之间的频率偏差接近 20kHz、为 HFXT 电容阵列调优配置的参数相同、SDK 版本也相同。 请问为何偏差这么大? 应使用哪种测试方法来确定模块的实际频率偏差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 js:

    来自 E2E 中国论坛的代表已在五天前在内部发布了您的问题、下面是自以下原因以来一直没有后续跟进的回复:

    我希望您做得好。 我通常会说我更喜欢  SmartRF Studio 8 作为值得信任和使用的工具 ;可能是你发现的 20 kHz 差异的几个原因。 首先、我将仔细检查 SmartRF 8 和 DTM 之间的特定设置(RF 配置)是否匹配。 其次需要注意的是、每个工具的实际测试代码也可能不同、但我们当前无法查看该代码、因此可能很难确认任何差异。  

    此致、
    Ryan