This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R53:[BLE 6.0 CS DKC]此 GPIO 多路复用功能是否可以正常工作?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1547879/lp-em-cc2340r53-ble-6-0-cs-dkc-can-this-gpio-muxing-function-work-properly

器件型号:LP-EM-CC2340R53
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI

*SDK 版本:9.11.00.18、示例: key_node。

因为我们开发的引脚还不够。现在 我想  为 UART_TX 使用 DIO 13 多路复用 并控制 RF_Power。现在我想将 RF_Power 作为 GPIO 单独控制。

下面是我的设置。此配置是否正常? 日志是否可以正常显示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peisheng:

    我不完全理解您的问题。  您是否尝试将 DIO13 同时用于 UART_TX 和 CONFIG_RF_0?  您必须在应用中控制 GPIO 和 UART TI 驱动程序多路复用、而不是 SysConfig。  当 UART TX 用于 RF_0 时、UART 日志将不可用。

    此致、
    Ryan