This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:GPIO 中断延迟

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1538020/cc2340r5-gpio-interrupt-delay

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

我的客户正尝试在 CC2340 上实现 GPIO 仿真的 UART(具有 Tx 和 Rx)。 为了实现 UART Rx、从 GPIO 边沿到 GPIO 中断回调需要最小延迟。 目前观察到的延迟为 44us、距离设计目标 10us 很远。

是否有办法减少延迟?

此致、

Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuyang:

    该结果通过 数据表中的待机到活动唤醒时序参数进行了验证。

    如果客户不接受这种情况、那么他们可以实施同步 UART 时序方法、让两个器件都同意一个计时窗口(即每 SO 秒几毫秒)来主动侦听 UART 数据?  然而、设计此类解决方案的复杂性可能不值得它所提供的最小优势。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuyang:

    有一种内部 UART 仿真器解决方案可用于向 CC2340R5 添加第二个 UART、您的客户是否会从中受益?

    此致、
    Ryan